This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8770EVM:版本差异

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211333/drv8770evm-revision-differences

器件型号:DRV8770EVM

我们尝试将8770 EVM 与外部 MCU 配合使用、以获得正弦波输出。 我移除了电阻39-44以隔离 MSP MCU。 我们最近购买了几个不同的产品,似乎一个 GD 完美地工作,它是 MD046A。 但是、在 MD046E1版本上、正弦波似乎有干扰、它基本上会将值返回为零。 这似乎每60Hz 周期需要几毫秒的时间。 毛刺脉冲并不总是在同一个地方、所以我想知道 MOD46E1是否有额外的保护、MOD46A 没有? 我尝试了3种不同的 MOD46E1、它们的行为都相同、但从相同的源输入 PWM 可以为 MOD46A 提供完美的正弦波。

黄色代表 MOD46A、蓝色代表 MOD46E1。

  主要是、我想知道对于8770 EVM 板、这两个版本之间有何区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    两个板之间没有差异。 我无法看到您连接的波形。 您能否重新连接它们。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个陷阱。 来自相同 MCU 的相同 PWM 控制可在 A 版本中提供清除信号、但在三个不同的 E 版本中、我会受到这些干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。

    这绝对是奇怪的。 您能否用下面原理图中突出显示的以下电压的示波器截图? 在这些中是否也可以看到60Hz 纹波?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特