请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8770EVM 我们尝试将8770 EVM 与外部 MCU 配合使用、以获得正弦波输出。 我移除了电阻39-44以隔离 MSP MCU。 我们最近购买了几个不同的产品,似乎一个 GD 完美地工作,它是 MD046A。 但是、在 MD046E1版本上、正弦波似乎有干扰、它基本上会将值返回为零。 这似乎每60Hz 周期需要几毫秒的时间。 毛刺脉冲并不总是在同一个地方、所以我想知道 MOD46E1是否有额外的保护、MOD46A 没有? 我尝试了3种不同的 MOD46E1、它们的行为都相同、但从相同的源输入 PWM 可以为 MOD46A 提供完美的正弦波。
黄色代表 MOD46A、蓝色代表 MOD46E1。
主要是、我想知道对于8770 EVM 板、这两个版本之间有何区别