请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873 大家好、
我的客户已在 VM 引脚上测试了1.4V 电压纹波、这是否会影响 DRV8873的正常工作? 您能帮助解释一下可能的原因是什么吗? 它们没有测量 DVDD 引脚中的电压纹波。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.