This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:VM 电压纹波

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211985/drv8873-the-vm-voltage-ripple

器件型号:DRV8873

大家好、

我的客户已在 VM 引脚上测试了1.4V 电压纹波、这是否会影响 DRV8873的正常工作? 您能帮助解释一下可能的原因是什么吗? 它们没有测量 DVDD 引脚中的电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    VM 上出现这种纹波量很可能意味着没有足够的大容量电容来抑制低频纹波。 在驱动电机时能否共享显示 VM 和 OUT 电压的原理图和波形。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特