请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV290XEVM 主题中讨论的其他器件:ULC1001
大家好
在我们阅读 EVM 用户指南时、我们看到它表示可以通过环境温度23°C 下的温度与阻抗斜率来了解感应器的温度
不过、为了将该值应用于汽车、我们需要将其应用于更高的温度状态或不断变化的温度、而不是室温(固定温度)。
例如、如果外部温度为-20°C 或+60°C 而不是23°C、则远低于或高于外部温度的值时、就会根据温度与阻抗关系图发送不同的温度信号。
在这种情况下、我认为通过非固定温度进行温度检测将毫无意义。
是否有任何功能或解决方案可检测 ULC1001系统内部的外部温度?
此致
Junoh Lee