This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:如何使用 I2C 清除故障

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210320/mcf8315a-how-to-clear-faults-using-i2c

器件型号:MCF8315A

您好!

我在弄清楚如何使用 I2C 清除故障时遇到了一些问题。 数据表中提到 "通过 CLR_FLT 位发出了清除故障命令"、但我看到 ALGO_CTRL1和 GD_CONFIG1寄存器都有一个名为 CLR_FLT 的字段。 我使用哪一个来清除故障?

此致、

蒂姆·波瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    清除故障的正确方法是通过 ALGO_CTRL1寄存器配置 CLR_FLT、该寄存器在140页的数据表第7.8.3.1节中介绍。

    如果这样可以解决您的问题、请将此主题标记为已解决!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    谢谢、这个很有效。

    时间