请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315A 您好!
我在弄清楚如何使用 I2C 清除故障时遇到了一些问题。 数据表中提到 "通过 CLR_FLT 位发出了清除故障命令"、但我看到 ALGO_CTRL1和 GD_CONFIG1寄存器都有一个名为 CLR_FLT 的字段。 我使用哪一个来清除故障?
此致、
蒂姆·波瓦尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在弄清楚如何使用 I2C 清除故障时遇到了一些问题。 数据表中提到 "通过 CLR_FLT 位发出了清除故障命令"、但我看到 ALGO_CTRL1和 GD_CONFIG1寄存器都有一个名为 CLR_FLT 的字段。 我使用哪一个来清除故障?
此致、
蒂姆·波瓦尔