请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8251 团队成员、您好、请征求您的意见。
将 VREF 和 Rsense 的 Itrip 设置为高于应用中使用的最大电流。 Itrip 只能在过流情况下实现。 Rsense 电压将由外部电路检测、该电路将对 DRV8251、IN1和 IN2的输入进行 PWM 控制。 这个外部控制环路将是用于电流调节的主要 PWM 控制。 未指明可将 ON 引脚直接连接到 VIN 而不是 GPIO 控制器。 我能否成功地将 ON 引脚连接到 VIN 并在热插拔 VIN 期间正确控制浪涌电流。
提前感谢您。
-Mark