This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:禁用 PWM

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207458/drv8251-disable-pwm

器件型号:DRV8251

团队成员、您好、请征求您的意见。

将 VREF 和 Rsense 的 Itrip 设置为高于应用中使用的最大电流。 Itrip 只能在过流情况下实现。 Rsense 电压将由外部电路检测、该电路将对 DRV8251、IN1和 IN2的输入进行 PWM 控制。 这个外部控制环路将是用于电流调节的主要 PWM 控制。  未指明可将 ON 引脚直接连接到 VIN 而不是 GPIO 控制器。  我能否成功地将 ON 引脚连接到 VIN 并在热插拔 VIN 期间正确控制浪涌电流。

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    我已经分配了有关该器件的专家。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您能否说明您指的是什么的 ON 和 VIN 引脚?  

    [报价 userid="392210" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207458/drv8251-disable-pwm "]外部电路将感测 Rsense 电压,该电路将对 DRV8251、IN1和 IN2的输入进行 PWM。 这个外部控制环路将是电流调节的主要 PWM 控制[/报价]

    只要来自外部电路进入 IN1和 IN2的开/关脉冲不小于~500ns、就可以这样做。

    Unknown 说:
    我可以成功地将 ON 引脚连接到 VIN 并在热插拔 VIN 期间正确控制浪涌电流吗?

    有什么 ON 和 VIN 引脚? 您是否指的是 IN 和 VM 引脚?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    很抱歉、我将之前的回复设置为"TI 认为已经解决了"。 请忽略。

    此致、

    Pablo Armetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是否有来自客户的更新?  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特