This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:如果使用 EN 作为 PWM 输入来控制速度、为什么电机不处于制动模式?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210476/drv8701-if-use-en-as-pwm-input-to-control-speed-why-the-motor-doesn-t-get-in-brake-mode

器件型号:DRV8701

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

DRV8701可以使用 PH/EN 来支持通过 EN 引脚进行 PWM 速度控制。

但根据表1、当 EN 为低电平时、电机将进入制动模式。

如果要使用 EN 引脚控制速度但不处于制动模式、是否需要修改任何其他设置?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    为什么客户不想使用制动状态?  有刷电机在不进行驱动时使用低侧慢速衰减很常见。  当电流在绕组中"缓慢"衰减时、扭矩保持不变。  如果输出为 HIZ (惯性滑行)、则电流会快速衰减、扭矩会丢失。  它实际上并不是一个物理的"制动"状态。

    此致、

    Ryan