主题: MSP430FR2355中讨论的其他器件
大家好、
我有一个风扇设计项目、我们正在使用 TI 的 MCF8316AVRGFR 驱动器和 MCU MSP430FR2355。 我们在设计第一个设计版本的 MCF8316AEVM 板时使用 GUI 连接。
我附了2个我们设计的原则文件如下:


当没有问题时、使用该驱动程序的测试结果非常好。
输入电压 VM:15V
输出 VBK:5V
AVDD:3.3V
DVDD:1.5V
故障:3.4V =无故障
我在连接到 GUI 1.1.8时遇到问题。 基于电路原理、我按上面的2幅图进行了设计。
我有以下连接:
R12=逻辑高电平制动=打开
R13 =逻辑高电平 DIR = ABC
R11=逻辑高电平 DRVOFF=打开
3V3COM=3.3V、VR1旋转以使输出变为0V。
当我连接到 GUI 1.1.8时、它显示以下图像。

硬件已连接、读取32个寄存器。 但我的电机尚未旋转。
TI 可以帮助我检查硬件或软件是否有问题。
如何知道 MCU 是否与 MCF8316进行 I2C 通信?
如何设置电机参数以显示"电机状态"? 我们是否需要设置任何其他参数? 谢谢!
如果我没有将 USB 线从 PC 连接到电路板、就会显示 LED4旁路引脚"FAULT"。 您能更清楚地解释它们吗?
此致、
N.T. Vuong