This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:[自有设计] MCF8316AEVM 连接#39 GUI 版本1.1.8存在问题

Guru**** 2482035 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199097/mcf8316aevm-own-design-mcf8316aevm-connection-s-problem-with-gui-ver-1-1-8

器件型号:MCF8316AEVM
主题: MSP430FR2355中讨论的其他器件

大家好、

我有一个风扇设计项目、我们正在使用 TI 的 MCF8316AVRGFR 驱动器和 MCU MSP430FR2355。 我们在设计第一个设计版本的 MCF8316AEVM 板时使用 GUI 连接。

我附了2个我们设计的原则文件如下:


当没有问题时、使用该驱动程序的测试结果非常好。

输入电压 VM:15V

输出 VBK:5V

AVDD:3.3V

DVDD:1.5V

故障:3.4V =无故障

我在连接到 GUI 1.1.8时遇到问题。 基于电路原理、我按上面的2幅图进行了设计。

我有以下连接:

R12=逻辑高电平制动=打开

R13 =逻辑高电平 DIR = ABC

R11=逻辑高电平 DRVOFF=打开

3V3COM=3.3V、VR1旋转以使输出变为0V。

当我连接到 GUI 1.1.8时、它显示以下图像。


硬件已连接、读取32个寄存器。 但我的电机尚未旋转。


TI 可以帮助我检查硬件或软件是否有问题。
如何知道 MCU 是否与 MCF8316进行 I2C 通信?

如何设置电机参数以显示"电机状态"? 我们是否需要设置任何其他参数? 谢谢!

如果我没有将 USB 线从 PC 连接到电路板、就会显示 LED4旁路引脚"FAULT"。 您能更清楚地解释它们吗?

此致、

N.T. Vuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 N.T. Vuong:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    可能需要一些时间来查看这一点、但我打算在下周早些时候提供答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我期待收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您对您的问题的答复。 我们有办法解决这个问题。 我们在 MCF8316AEVM 上使用了 MSP430FR2355的固件项目、作者 Eric Chen: e2e.ti.com/.../MCF8316AEVM_5F00_MSP430FR2355_5F00_Firmware.zip

    我们成功连接、VM_Voltage 15V 显示在"Motor Status"上。 我们逐步遵循 MCF8316AEVM 调优指南。但是、当我们设置 I2C 速度控制时、BLDC 电机存在另一个问题、在我们启用 I2C 速度控制后、电机参数(MPET)未激活、并且在我们设置过程中、故障状态未激活。 因此我们的电机没有旋转。

    我们希望您的团队能够为您的问题提供答案。 我们还有另外两个问题:

    1.我们怀疑我们连接的固件项目不完整,所以您能帮我们检查一下上面的固件项目,特别是 I2C 连接的代码吗?

    2.当我们为 EVM 板的三相输出连接 BLDC 电机的三相时,我们不关心相的顺序。 那么、您能否与我们核实一下与 EVM 板的相位连接情况?

    我期待您的团队能够提供您的意见!

    此致、

    N.T. Vuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 N.T. Vuong:

    很高兴您在我们的另一个 E2E 帖子中找到了该资源。 我将在下周早些时候汇编您的问题的答案。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 N.T. Vuong:

    我看到您能够与 GUI 通信、因此我认为 MSP430固件工作正常。 I2C 代码也应该没问题、否则当启用自动读取按钮时、GUI 会立即发出错误。

    似乎您在运行 MPET 时遇到了错误。 我建议您关闭自动读取电机状态和故障按钮、然后尝试运行 MPET。 如果故障 LED 亮起、则打开和关闭自动读取按钮以读取故障。

    对于第二个问题、您的电机是否具有方向负载? 如果是这样、您需要确保相线按正确的顺序连接、从而使电机沿所需的方向旋转。 这不应该影响 MPET。 但是、它可能会影响 MPET 测量的速度环路 KP/KI 值。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 N.T. Vuong:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    谢谢!