This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:完全独立模式

Guru**** 2481915 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210089/mct8315a-full-standalone-mode

器件型号:MCT8315A

您好!

我想以完全独立模式使用 MCT8315A。 我在数据表中看到过:

"寄存器设置可存储在非易失性 EEPROM 中、从而允许器件在配置后独立运行。

该器件通过 PWM 输入、模拟电压、频率输入或 I2C 命令接收速度命令。

我的问题是:可以在 EEPROM 中写入一个固定的速度值,因为我想在 VM 打开时启动电机, 而无需外部命令。 您能告诉我在 t 中使用了哪个寄存器吗?

此致

弗朗西斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franck:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franck:

    目前、此器件无法实现。 您的反馈非常重要、团队将考虑在将来实施此功能。

    如果这可以解答您的问题、请将此主题标记为已解决!

    此致!

    罗伯特