请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8315A 您好!
我想以完全独立模式使用 MCT8315A。 我在数据表中看到过:
"寄存器设置可存储在非易失性 EEPROM 中、从而允许器件在配置后独立运行。
该器件通过 PWM 输入、模拟电压、频率输入或 I2C 命令接收速度命令。
我的问题是:可以在 EEPROM 中写入一个固定的速度值,因为我想在 VM 打开时启动电机, 而无需外部命令。 您能告诉我在 t 中使用了哪个寄存器吗?
此致
弗朗西斯克