This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245E-Q1:SPI 写入命令中的 DRV3245E-Q1响应数据

Guru**** 2481915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3245E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208972/drv3245e-q1-drv3245e-q1-response-data-in-spi-write-command

器件型号:DRV3245E-Q1

大家好、团队成员、我想通过这个问题进行确认。 当主设备向  DRV3245E-Q1发送写入命令时、至于过程、如果 DRV3245E-Q1首先将寄存器的内容返回给主设备、然后将主设备中的数据写入寄存器? 因此、DRV3245E-Q1的响应数据是寄存器中之前的数据、而不是 这次主设备向 DRV3245E-Q1写入的数据、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfie、

    部分对此进行了介绍  8.5编程 才会流入 VDD。 SDO 线路使用正在写入的寄存器中的现有值进行响应。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam。