请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3245E-Q1 大家好、团队成员、我想通过这个问题进行确认。 当主设备向 DRV3245E-Q1发送写入命令时、至于过程、如果 DRV3245E-Q1首先将寄存器的内容返回给主设备、然后将主设备中的数据写入寄存器? 因此、DRV3245E-Q1的响应数据是寄存器中之前的数据、而不是 这次主设备向 DRV3245E-Q1写入的数据、对吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员、我想通过这个问题进行确认。 当主设备向 DRV3245E-Q1发送写入命令时、至于过程、如果 DRV3245E-Q1首先将寄存器的内容返回给主设备、然后将主设备中的数据写入寄存器? 因此、DRV3245E-Q1的响应数据是寄存器中之前的数据、而不是 这次主设备向 DRV3245E-Q1写入的数据、对吧?