This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:需要有关审阅原理图的帮助

Guru**** 2481515 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209530/drv8844-need-help-in-reviewing-the-schematic

器件型号:DRV8844

您好!

我已经使用 DRV8844设计了定制电路板。 这是我第一次使用此 IC、需要帮我审阅和交叉检查原理图。 我可以将原理图图像作为私人信息发送。 请帮我解决同样的问题。 另外、我还有几个问题、

1) 1)由于该 IC 也能够驱动步进电机、因此我假设它可以接受来自3.3V 逻辑微控制器的所有 INx 引脚上的标准 PWM 输入。

2)如果 IC 内部的一个 HS 或 LS MOSFET 烧坏,我们怎么知道? 我们可以做什么来执行平滑切断?

3)我还可以添加什么来帮助保护驱动电路免受电磁阀产生的尖峰的影响?

如果我需要任何其他信息、请放心使用。

谢谢。

Badri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Badri:

    请通过私密消息将原理图发送给我。


    1)由于 IC 也能够驱动步进电机、我假定它可以接受来自3.3V 逻辑微控制器的所有 INx 引脚上的标准 PWM 输入。[/引号]

    您是对的。

    Unknown 说:
    2)如果 IC 内部有一个 HS 或 LS MOSFET 烧坏,我们怎么知道? 我们可以做什么来执行平滑切断?

    驱动器将保护自己免受高温或电流的影响、以免损坏驱动器。 如果 FET 或 IC 的其他内部部件确实发生损坏、IC 显然将停止工作、可能难以确定损坏的位置(除非在 IC 上可以看到)。 像 X 射线图像这样的技术将有助于查明 IC 上的损坏。 但是、将疑似损坏的 IC 更换为新 IC 将确认 IC 是否在内部损坏。

    Unknown 说:
    3)我还能添加什么来帮助保护驱动电路免受电磁阀产生的尖峰影响?

    本常见问题解答可以解答您的问题: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1041760/faq-how-to-not-damage-your-motor-drive-system-from-overvoltage

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

    [/quote]