您好!
我已经使用 DRV8844设计了定制电路板。 这是我第一次使用此 IC、需要帮我审阅和交叉检查原理图。 我可以将原理图图像作为私人信息发送。 请帮我解决同样的问题。 另外、我还有几个问题、
1) 1)由于该 IC 也能够驱动步进电机、因此我假设它可以接受来自3.3V 逻辑微控制器的所有 INx 引脚上的标准 PWM 输入。
2)如果 IC 内部的一个 HS 或 LS MOSFET 烧坏,我们怎么知道? 我们可以做什么来执行平滑切断?
3)我还可以添加什么来帮助保护驱动电路免受电磁阀产生的尖峰的影响?
如果我需要任何其他信息、请放心使用。
谢谢。
Badri