This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:将 I2C 连接到 Arduino

Guru**** 2481945 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207281/mcf8316aevm-connect-i2c-to-arduino

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316AMSP-EXP430FR2355

尊敬的社区:

 在移除 EVM 板上的两个跳线后、我想调试一个简单的 Arduino 软件、以通过连接到 MCx_SCL 和 MCx_SDA 引脚的 I2C 直接在串行接口上读取和显示以及在 MCF8316A 上写入。

在100µs 试验和查看数据表和论坛后、我无法使 I2C 正常工作(电机停止、即使通过添加1 μ s 延迟也是如此)。

您能否分享 一个简单的(经过测试和工作的)代码行示例、以便从寄存器 8Eh CLOSED_LOOP4读取该值并在 SPD_LOOP_KP 上写入新值  ?

非常感谢。

此致、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    感谢您的提问! 我们的其中一名团队成员将在本周结束前提供回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    非常感谢您提供的信息。 我将等待您的示例。

    此致、

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    请参阅 此 示例 CCS 项目、该项目使用 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 向 MCF8316A 发送 I2C 命令:

    HardwareI2C_MSP430FR2355_MCF8316AEVM.zip

    此致、
    埃里克·C·