请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316AEVM 主题中讨论的其他器件:MCF8316A、 MSP-EXP430FR2355
尊敬的社区:
在移除 EVM 板上的两个跳线后、我想调试一个简单的 Arduino 软件、以通过连接到 MCx_SCL 和 MCx_SDA 引脚的 I2C 直接在串行接口上读取和显示以及在 MCF8316A 上写入。
在100µs 试验和查看数据表和论坛后、我无法使 I2C 正常工作(电机停止、即使通过添加1 μ s 延迟也是如此)。
您能否分享 一个简单的(经过测试和工作的)代码行示例、以便从寄存器 8Eh CLOSED_LOOP4读取该值并在 SPD_LOOP_KP 上写入新值 ?
非常感谢。
此致、
Julien