This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:VCP 中的电压平台

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207811/drv8873-the-voltage-platform-in-vcp

器件型号:DRV8873

大家好、

我的客户正在使用 DRV8873,他们发现在 VCP 引脚上有一个持续约40毫秒的电压平台。

上方的图是 VCP 示波器、下方的图是平台的放大图。

您能否帮助解释可能的原因、它是否会干扰电机的正常运行? 我可以做些什么来关闭平台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我们的专家将在几天后审查您的问题和反馈。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    上电后会有延迟、直到 VCP 达到其最终值。 40ms 延迟用于 VCP 电压充电至其最终值

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的答复!

    我的客户发现延迟有时可能长达100毫秒。 是否会导致一些问题? 我们是否有计算精确延迟时间的公式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    延迟时间越长、问题就越大。 没有用于计算延迟的准确公式。 该延迟取决于器件唤醒延迟、电荷泵电路开始运行的延迟以及 VCP 电容器充电的延迟。

    延迟是否是客户关心的问题?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    非常感谢您的答复。

    他们只是担心延迟会分散正常工作模式的注意力。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    我懂了。 要了解 VCP 何时达到其最终值、一种方法是在上电期间监控 nFAULT 引脚。 它将保持低电平直到 VCP 电压高于 VM+2.25 V

    此致、

    巴勃罗·阿梅特