This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:将 AOUT1和 AOUT2、BOUT1和 BOUT2连接到两相步进电机

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207185/drv8889-q1-connection-of-aout1-and-aout2-bout1-and-bout2-to-a-two-phase-stepping-motor

器件型号:DRV8889-Q1

您好:

 我们使用 DRV8889驱动双极步进电机(请参阅随附图片)、步进电机的引脚2连接到 AOUT2、引脚4连接到 AOUT1;引脚3连接到 BOUT1、引脚5连接到 BOUT2;此步进电机的全步进驱动时序如随附图像中所示。
1、此信号连接能否驱动步进电机?
2、如果电流方向 AOUT1→AOUT2定义为+、是否必须是 BOUT1→BOUT2为+?    

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ansel、

    对于#2,答案是肯定的。  请参阅我们数据表中的下图。  我想您的 APHASE 连接发生了翻转。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan   

      此步进电机驱动步进序列如图 A→B:C→D 所示、这意味着 DRV8889需要支持四个时序→中的每一个
    步骤 A:A 相电流流向 PIN4→PIN2、而 B 相电流流向 PIN5→PIN3;
    步骤 B:A 相电流流向 PIN2→PIN4、而 B 相电流流向 PIN5→PIN3;
    步骤 C:A 相电流流向 PIN2→PIN4、而 B 相电流流向 PIN3→PIN5;
    步骤 D:A 相电流流向 PIN4→PIN2、而 B 相电流流向 PIN3→PIN5;
    能否单独设置和更改 DRV8889每个相位的电流方向? 否则、我们如何实现这四个控制步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ansel、

    DRV8889-Q1内置分度器、可使用简单的 STEP/DIR 接口自动控制电流方向。  只需对阶跃输入进行脉冲、它就会转到下一步。   

    请获取 EVM 并自行试用。  都会起作用。

    此致、

    Ryan