请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308EVM 大家好、
FGOUT 输出精度当前测试为约1%。 客户想知道该精度是与驱动芯片本身的精度还是与电机的特性有关? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
FGOUT 输出精度当前测试为约1%。 客户想知道该精度是与驱动芯片本身的精度还是与电机的特性有关? 谢谢。
此致、
樱桃