This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:FGOUT 输出的精度

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1206706/drv8308evm-accuracy-of-fgout-output

器件型号:DRV8308EVM

大家好、

FGOUT 输出精度当前测试为约1%。 客户想知道该精度是与驱动芯片本身的精度还是与电机的特性有关? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    我认为 FGOUT 精度 与 CLKIN 的精度和环路增益有关。 以 rpm 为单位的电机转速=(CLKIN 的频率)* 60/极对。  

    此致、

    Vishnu