This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:在解释框)1号~8号(中描述

Guru**** 2482095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1199458/drv8874-q1-described-in-the-explanation-frame-no-1-no-8

器件型号:DRV8874-Q1

1:功能模式切换

工作模式⇔睡眠模式、开关控制
PMODE 设置为高电平(PWM 控制模式)并且 IN1和 IN2连接到 nSLEEP 时、是否可以切换模式?
(通常情况下、IN1和 IN2端子为 LO 输入、而一个端子在运行过程中占空比为100%。)

此外、如果采用这种控制方法、从反向控制或正向控制切换到睡眠模式时是否会产生影响?

编号2:EN1/IN1,PH/IN2,nSLEEP 引脚

在 DRV8874Q1 (数据表)中、EN1/IN1、PH/IN2和 nSLEEP 引脚通过100kΩ Ω 电阻下拉、但我想知道电阻值的变化。

3号:nFAULT 引脚

我正在考虑在禁用故障状态的情况下使用 IC、这是否会以任何方式影响 IC?
如果不需要、是否需要上拉电阻器?

编号4:IPROPI 引脚

如果未使用电流检测功能、开路是否有任何问题?

5:VREF 引脚

如果 IMODE 引脚连接到 GND 且 IPROPI 引脚开路、VREF 引脚开路是否有任何问题?

6号:VREF 引脚

如果 IMODE 引脚连接到 GND 且 IPROPI 引脚断开、并且必须将基准电压输入到 VREF 引脚、5.0V 输入是否没有问题?
数据表中的建议运行条件(VREF=0至3.6V)中对其进行了说明、但是与5V 输入有什么不同呢?

7号:保护电路

不使用 VCP 电荷泵恒压锁定保护有什么含义?
如果未使用、是否无需在 CPH 和 CPL 之间使用电容器?

8号:反向电压应用

在 VM 引脚的上游插入一个二极管、作为针对反向电压应用的对策。 会影响 IC 吗?

如果 IC 不受影响、上述措施是否足够?
(IC 的 GND 端子和电路板的 GND 之间没有插入电阻。)

如果对 IC 有任何影响、请告诉我反向电压应用的对策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yukio:

    感谢您的联系!  

    编号1: 通过设置 nSLEEP 引脚逻辑低电平、等待 tSLEEP 时间、更改 PMODE 引脚输入、然后将 nSLEEP 引脚恢复为逻辑高电平以启用器件、可以更改 PMODE 的状态。

    您能解释一下 IN1/IN2连接到 nSLEEP 是什么意思吗?

    从反向控制切换到正向控制时、从技术角度而言、不应影响 IC。 话虽如此、您应该注意导致电源升高的快速开关。 为避免这种情况、我建议让器件减速、控制开关、然后向新方向加速。

    问题2:选择电阻值时、可以使用+/- 20%的变化  

    否、3:澄清、您不能在此器件上禁用故障状态。 您可以选择不监测 FAULT 引脚。 如果您这样做、我会了解 IMODE 的四电平3和4。 它们没有自动重试功能、因此如果出现过流情况、器件将停止工作、除非监测故障条件、否则您不会知道原因。  

    编号4: 如果您不想使用电流检测功能、我会将该引脚以较低的电阻值连接到 GND、以避免器件内的比较器发生跳变。  

    编号5:VREF 可以保持断开。 但同样、我不建议将 IPROPI 保持断开。

    问题6:Vref 的绝对最大额定值为5.75V、因此输入为5.0V 就可以了

    问题7:您无法禁用此器件上的 VCP 电荷泵、并且需要 CPH/CPL 之间的电容器

    第8题:可以在 VM 的上游插入一个二极管。 您还可以使用下面的电路。 请注意、如果您确实使用建议的二极管版本、则压降将比使用以下版本时更高。 您需要确保器件电压始终不会下降到足以开启欠压锁定的水平。  

    希望这对您有所帮助! 如果您需要进一步澄清这些答案中的任何一个、或者您有任何其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1号

    用于在工作模式和睡眠模式之间切换控制的连接方法是否存在问题?

    第3号

    即使 nFAULT 引脚开路、也有任何问题吗?

    第4号

    它能否直接连接到 GND?
    如果您无法直接连接、那么低电阻值是多少欧姆?

    第8号

    如果我使用我建议的二极管版本防止 IC 反向连接、这会对 IC 产生影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下。

    我不小心点击了"这解决了问题"。 我已提交其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yukio:

    第1题
    您能解释一下为什么要在睡眠模式和活动模式之间切换? 从技术角度而言、您可以在工作模式和睡眠模式之间切换、但根据您的使用情况、我可能建议使用滑行模式而不是睡眠模式。  

    第3号

    你可以把它保持打开,但我不会推荐它。  

    第4号

    您直接连接到 GND、但如果您需要将 Vref 设置为大于接地。

    如果您想消除使比较器跳闸的任何风险、我会添加一个小电阻器(大约100欧姆)。

    第8号

    您可以使用建议的二极管版本。 没关系。 但是、如果您这么做、您需要确保器件电压绝不会下降到足以打开欠压锁定。 如果不监视 nFAULT 引脚、则不会知道器件已进入欠压锁定状态

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1号

    由于该系统将安装在车辆中、因此我们希望执行低电流控制、以防止电池电量耗尽。

    滑行模式下的电流消耗是多少?

    第3号

    可以通过一个电阻器上拉 nFAULT 引脚吗?

    如果没有问题、上拉电阻器应该是多少欧姆?

    如果出现问题、应该如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1号

    由于该系统将安装在车辆中、因此我们希望执行低电流控制、以防止电池电量耗尽。

    滑行模式下的电流消耗是多少?

    如果 nSLEEP 引脚是我昨天询问过的连接、我可以将 IMODE 引脚设置为四电平1吗?

    第3号

    在不监测故障状况时、为何不建议将 nFAULT 引脚保持断开状态?

    可以通过一个电阻器上拉 nFAULT 引脚吗?

    如果没有问题、上拉电阻器应该是多少欧姆?

    如果出现问题、应该如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 PMODE 引脚设置为高电平、是否需要通过电阻器连接5V?

    如果需要一个电阻器、我应该将其设置为多少欧姆?

    如果 IMODE 引脚设置为四电平1、是否需要通过电阻器进行 GND 连接?

    如果需要一个电阻器、我应该将其设置为多少欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道是否发送了、所以我再次发送了它。

    第1号

    由于该系统将安装在车辆中、因此我们希望执行低电流控制、以防止电池电量耗尽。

    滑行模式下的电流消耗是多少?

    如果 nSLEEP 引脚是我昨天询问过的连接、我可以将 IMODE 引脚设置为四电平1吗?

    第3号

    在不监测故障状况时、为何不建议将 nFAULT 引脚保持断开状态?

    可以通过一个电阻器上拉 nFAULT 引脚吗?

    如果没有问题、上拉电阻器应该是多少欧姆?

    如果出现问题、应该如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yukio:

    对我的回应延迟深表歉意。

    第1题

    下面我来谈谈电流消耗。

    是的、四电平由 IMODE 引脚确定。 切换 nSleep 引脚时、可以更改四电平(请参阅数据表中7.3.3.2第二段中的更多详细信息)、但不必更改。 IMODE 引脚决定四电平

    您可以通过将 IMODE 引脚直接接地来设置为四电平1。 有关不同四电平的更多详细信息、请参阅数据表中的表7-6。

    第3号

    让我澄清一下、我不建议选择不监测故障条件。 但您可以使该引脚保持断开状态。

    您可以通过一个电阻器上拉 nFAULT 引脚。 实际上、 它已列在"推荐的外部元件"表中。   我推荐4.7K 或10k。

    对于 PMODE 引脚、 如果您查看数据表上的建议运行条件表、则最大逻辑输入电压为5.5V、因此您可以得到 PMODE=5V。 您只需要通过5V 连接将引脚变为逻辑高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1.

    如果发生系统故障、只要"OCP"和"TSD"可以正常工作、器件中的内置保护就足够了。
    如果我不介意"UVLO"和"CPUV"保护功能是否不起作用、那么 VM-VCP 引脚和 CPH-CPL 引脚之间是否可以不需要电容器?

    问题2.

    关于从这样的控制器进行控制、用于在激活模式和睡眠模式之间切换控制的连接方法是否存在任何问题? 此外、此类控制方法是否会影响器件? (尤其是在工作模式和睡眠模式之间切换时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yukio:

    您需要在 VM-VCP 之间放置电荷泵电容器。 没有它、驱动器将不会"唤醒"

    2.如果您在活动模式和睡眠模式之间快速切换(每种模式约1秒),您可以在活动模式和睡眠模式之间切换。 如果您使电机保持工作状态的时间长于 PWM 处于1-20kHz 范围左右的时间、则需要改用滑行模式。 您可以使用以下参数计算功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果即使"CPUV"保护功能不起作用也没有问题、CPH 和 CPL 端子之间是否需要使用电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果即使"CPUV"保护功能不起作用也没有问题、CPH 和 CPL 端子之间是否需要使用电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yukio:

    您仍然需要此电容器。 即使您计划不监控 CPUV 或使用高侧 FET、驱动器仍会标记欠压故障并禁用所有输出。  

    谢谢!

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将"PMODE"引脚连接到5V、是否可以将其直接连接到5V?

    对于"VM"和"VCP"引脚之间使用的电容器、是否可以使用数据表中列出的0.1μF μ F 电容器?

    对于"CPH"和"CPL"引脚之间使用的电容器、可以使用数据表中列出的0.022μF μ F 电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将"PMODE"引脚连接到5V、是否可以将其直接连接到5V?

    对于"VM"和"VCP"引脚之间使用的电容器、是否可以使用数据表中列出的0.1μF μ F 电容器?

    对于"CPH"和"CPL"引脚之间使用的电容器、可以使用数据表中列出的0.022μF μ F 电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yukio:

    是的、您可以将5V 直接连接到 PMODE

    是的、您完全可以使用这些电容器。 数据表中列出的电容器是建议值。  

    谢谢!

    Audrey