1:功能模式切换
工作模式⇔睡眠模式、开关控制
PMODE 设置为高电平(PWM 控制模式)并且 IN1和 IN2连接到 nSLEEP 时、是否可以切换模式?
(通常情况下、IN1和 IN2端子为 LO 输入、而一个端子在运行过程中占空比为100%。)
此外、如果采用这种控制方法、从反向控制或正向控制切换到睡眠模式时是否会产生影响?
编号2:EN1/IN1,PH/IN2,nSLEEP 引脚
在 DRV8874Q1 (数据表)中、EN1/IN1、PH/IN2和 nSLEEP 引脚通过100kΩ Ω 电阻下拉、但我想知道电阻值的变化。
3号:nFAULT 引脚
我正在考虑在禁用故障状态的情况下使用 IC、这是否会以任何方式影响 IC?
如果不需要、是否需要上拉电阻器?
编号4:IPROPI 引脚
如果未使用电流检测功能、开路是否有任何问题?
5:VREF 引脚
如果 IMODE 引脚连接到 GND 且 IPROPI 引脚开路、VREF 引脚开路是否有任何问题?
6号:VREF 引脚
如果 IMODE 引脚连接到 GND 且 IPROPI 引脚断开、并且必须将基准电压输入到 VREF 引脚、5.0V 输入是否没有问题?
数据表中的建议运行条件(VREF=0至3.6V)中对其进行了说明、但是与5V 输入有什么不同呢?
7号:保护电路
不使用 VCP 电荷泵恒压锁定保护有什么含义?
如果未使用、是否无需在 CPH 和 CPL 之间使用电容器?
8号:反向电压应用
在 VM 引脚的上游插入一个二极管、作为针对反向电压应用的对策。 会影响 IC 吗?
如果 IC 不受影响、上述措施是否足够?
(IC 的 GND 端子和电路板的 GND 之间没有插入电阻。)
如果对 IC 有任何影响、请告诉我反向电压应用的对策。