主题中讨论的其他器件:DRV2605L、 DRV2624、 DRV2624EVM-MINI、 ENERGIA、
我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我
您好,Branson 博士,
DRV2605L (&2605/2604/2624/2625)被视为专用的触觉驱动器、因为它们将实时监控谐振频率、然后以该频率驱动 LRA 电机。 这是理想之选、因为它可以最大限度地提高振动并最大限度地降低功耗。 但是、如果多个 LRA 电机连接到一个 DRV 器件、则此功能无法使用。 我们不建议在 DRV26xx 系列上使用多个 LRA 电机。 如果使用多个 LRA、则可以使用更便宜的高电流放大器。
我建议每人使用5个 DRV26xx 器件、并使用一个像 MSP430微控制器这样的主机处理器。
- DRV2624是与 DRV2605L 相同的器件系列,区别在于 DRV2624不能支持2V Vdd,它没有集成的波形库,然而,由于您使用的是 RTP 模式的功能,原型设计的复杂性将是相同的。 https://www.ti.com/tool/DRV2624EVM-MINI DRV2624EVM-MINI 是用于触觉原型设计的小型电路板。 每块电路板尺寸为1cm x 1cm、因此原型尺寸可以很小。
- 可以使用类似 www.ti.com/.../MSP-EXP430F5529LP 的 MSP420 Launchpad 控制器。 它们可以用于快速原型设计,并且提供了一个非常易于学习的 IDE ,叫做 Energia https://energia.nu/。 该 IDE 大大降低了复杂性、并且有详尽的在线文档。
- DRV2624具有一个称为 I2C 广播模式的功能,因此所有器件都可以同时写入。 这样可以移除 DRV2605LEVM-MD 上所需的 I2C 开关。

此致、
Arthur