This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:在我按下 Read EEPROM 后、它会断开连接并显示此错误

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1196181/mcf8316aevm-after-i-press-read-eeprom-it-disconnects-and-comes-up-with-this-error

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316A
您好!
这来自台北、2月14日、亚洲的 T/I 客户服务需要我们为 产品工程师写下此问题。
订单号:T03841800
日期:2023年8月2日
项:MCF8316AEVM , MCF8316A 三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块
类型:工具
问题:
我们刚刚收到了您的开发板、但在使用它1天之后、它已经不再工作了。
我可以连接到目标(硬件已连接)、但无法读取或写入电路板 EEPROM。 它会显示错误并断开连接。
您能告诉我可以从哪里获得有关该问题的支持吗?
*COM3:9600硬件已连接。
*设备 connectivity.pl和 GUI 出现问题。
*当我按下 Read EEPROM 后,它会断开连接并显示此错误。
我们在台北。
此致
Lisa  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    您是否一直在使用 GUI、用户指南和 MCF8316A 调优指南上的引导式调优步骤?

    另外还可以尝试的操作是无法启用自动读取电机状态。  

    在引导式调谐期间打开和关闭电源也可能会导致连接问题、需要重新启动 GUI。  

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert   

    感谢您的回复。
    是的、我使用了 GUI 和调优步骤、在最初的几个小时内一切都正常工作。 事情会一次又一次崩溃、但我想这是预料之中的。
    无论是否具有自动读取电机状态、它都无法正常工作。
    我已经重置了所有内容、并按不同的顺序打开了电源/USB、并且对 GUI 进行了多次重述、此外我还在 Chrome 和 Firefox 上尝试了-在两台不同的计算机上。 同样的问题。
    我认为主板出现了问题。请问有人在台湾更换主板吗?或者测试一下我手头的东西吗?

    此致!

    Jonas Lillie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:  

    要评估器件完整性、请通过提供以下信息来提供帮助。

    该 EVM 施加了多大的电压?

    该 EVM 在12V 时的电流消耗是多少?

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压为24V
    12V 时的电流消耗为28mA
    仅供参考、D6亮起 D7熄灭

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    您记录的电流消耗与预期接近、这使我认为 EVM 仍处于良好状态。  

    固件实际上仅使用一个 LED、只要 PC 和 MSP 之间存在 UART 事务就会切换该 LED。

    GUI 是否会首先在 D6缓慢闪烁的情况下进行连接、然后在进行读取或写入后立即出现断开问题?

    这可能意味着 MSP 和 MCF8316A 之间的 I2C 通信失败。 D6每半秒慢速闪烁一次、因为 PC 会定期对 MSP 执行 ping 操作、以确保仍连接 USB。

    如果是这种情况、您可能正在使用不正确的 I2C 目标地址。 在 GUI 侧面板中、有一个 I2C 目标地址字段、GUI 使用该字段向 MCF8316发送命令。 您能否确保 GUI 的目标地址与 MCF8316 EEPROM 中配置的地址相同?

    您可以点击"Find Address"按钮来检查 MCF8316A 的配置地址。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MCF8316A_5F00_GUI-_1420_-2023_2D00_02_2D00_17-12_2D00_29_2D00_25.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、D6缓慢闪烁、然后当我按下"读取所有寄存器"时、它快速闪烁3次、然后关闭。
    如果我点击"Find Address"、然后尝试"连接到硬件"、大家可以看到这段视频中所发生的情况。 它确实会遍历"I2C 目标器件地址"中的所有地址、但最后会失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    在这些故障期间、器件是否由电源供电? 如果是、我可能需要一些额外的时间来调试您的问题。

    请告诉我。

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它已连接到电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    您是否可以尝试重新加载 GUI 并重启 MCF8316? 然后在读取任何内容之前、单击"查找地址"按钮。

    有时、当发生 I2C 错误时、GUI 需要完全刷新。 出现错误的原因可能是目标地址已在 EEPROM 中更改、因此您需要确保在启动后首次读取/写入之前在 GUI 中配置了匹配地址。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特