主题中讨论的其他器件: MCF8316A
类型:工具
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Robert
感谢您的回复。
是的、我使用了 GUI 和调优步骤、在最初的几个小时内一切都正常工作。 事情会一次又一次崩溃、但我想这是预料之中的。
无论是否具有自动读取电机状态、它都无法正常工作。
我已经重置了所有内容、并按不同的顺序打开了电源/USB、并且对 GUI 进行了多次重述、此外我还在 Chrome 和 Firefox 上尝试了-在两台不同的计算机上。 同样的问题。
我认为主板出现了问题。请问有人在台湾更换主板吗?或者测试一下我手头的东西吗?
此致!
Jonas Lillie
尊敬的 Jonas:
您记录的电流消耗与预期接近、这使我认为 EVM 仍处于良好状态。
固件实际上仅使用一个 LED、只要 PC 和 MSP 之间存在 UART 事务就会切换该 LED。
GUI 是否会首先在 D6缓慢闪烁的情况下进行连接、然后在进行读取或写入后立即出现断开问题?
这可能意味着 MSP 和 MCF8316A 之间的 I2C 通信失败。 D6每半秒慢速闪烁一次、因为 PC 会定期对 MSP 执行 ping 操作、以确保仍连接 USB。
如果是这种情况、您可能正在使用不正确的 I2C 目标地址。 在 GUI 侧面板中、有一个 I2C 目标地址字段、GUI 使用该字段向 MCF8316发送命令。 您能否确保 GUI 的目标地址与 MCF8316 EEPROM 中配置的地址相同?
您可以点击"Find Address"按钮来检查 MCF8316A 的配置地址。
此致!
罗伯特
e2e.ti.com/.../MCF8316A_5F00_GUI-_1420_-2023_2D00_02_2D00_17-12_2D00_29_2D00_25.mp4