This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:DRV2603的问题

Guru**** 2573885 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1204982/drv2603-questions-of-drv2603

器件型号:DRV2603

尊敬的团队:

假设 MCU 侧电压为1.9V。

我可以知道下面的 DRV2603设置可以吗?

VDD:3.3V,EN、PWM、LRA/ERM:1.9V

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能详细说明一下您的设置吗? 我不知道您的意思。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当 DRV2603的 VDD 为3.3V 时、IO 部件(EN、PWM、LRA/ERM)能否与1.9V MCU 通信?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    它可能能够正常工作。 仔细检查表6.3以查看逻辑阈值并确保它们处于 MCU 设置的逻辑阈值范围内。 数字输入引脚上的最大电压为 VDD+0.3V = 3.6V、远远超过您的1.9V 逻辑高电平、所以损坏不是一个风险。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 MCU 侧电压为1.9V。

    我可以知道下面的 DRV2603设置可以吗?

    VDD:3.3V,EN、PWM、LRA/ERM:1.9V

    [/报价]

    您好!

    2603逻辑低电平0.6V 最大值 不是问题、但您需要验证 MCU 逻辑高电平输出是1.2V 还是更高。 MCU 使用1.9v 电源并不意味着它的 GPIO 输出为1.9v。

    布赖恩