请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2603 尊敬的团队:
假设 MCU 侧电压为1.9V。
我可以知道下面的 DRV2603设置可以吗?
VDD:3.3V,EN、PWM、LRA/ERM:1.9V
非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.