This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:IPD 电流波形

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1204832/mcf8316a-ipd-current-waveform

器件型号:MCF8316A

您好、

我对 图8-4感到困惑。 为什么 IPD 相电流值在高 di/dt 中首先增大、而在低 di/dt 斜坡中减小? 它不应该先在斜坡中增加并快速衰减到0吗? 如图7-22所示、会发生什么情况?

 我要确认的另一个问题是、是否在图8-4中的上升沿测量绕组 R 并在使用公式"u=LDI/dt"斜降期间测量绕组 L?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    图8-4波形可能是在 IPD 释放模式设置为制动而不是三态的情况下捕获的。   有关更多详细信息、请参阅 MCF8316A 的第2.1.2节-设计挑战和解决方案应用手册。

    我认为、在计算 R 和 L 时、会同时考虑相电流的上升时间和下降时间

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    只是进一步说明:

    虽然使用了上升时间和下降时间 来求解 R 和 L、但上升时间主要取决于 L、R 对下降时间的影响大于上升时间。 因此、可以说 R 更多地由下降时间决定、L 更多地由上升时间决定。

    此致、
    埃里克·C·