请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 您好、
我对 图8-4感到困惑。 为什么 IPD 相电流值在高 di/dt 中首先增大、而在低 di/dt 斜坡中减小? 它不应该先在斜坡中增加并快速衰减到0吗? 如图7-22所示、会发生什么情况?
我要确认的另一个问题是、是否在图8-4中的上升沿测量绕组 R 并在使用公式"u=LDI/dt"斜降期间测量绕组 L?


非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.