This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:电流限制

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205362/drv8316c-current-limit

器件型号:DRV8316C

大家好、

您能让我确认一下电流限制功能吗?

在数据表中、VILIM 被限制在 AVDD/2 ~ AVDD/2-0.4V 范围内、如果我将其设置为高于 AVDD/2-0.4V、会发生什么情况?

我是否需要将增益设置为0.15V/A 并将 VILIM 设置为 AVDD/2-0.4V 以将最大值设置为8A?

另外、如果我不需要使用 SOX 引脚、应如何处理这些引脚? 我可以让他们保持打开状态吗?

此致!
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    在数据表中,VILIM 限制为 AVDD/2 ~ AVDD/2-0.4V,如果我将其设置为高于 AVDD/2-0.4V,会发生什么情况?

    应施加于 VLIM 的逐脉冲电流限制的最大电压如下所示:

    不建议在建议范围之外运行。  

    我是否需要将增益设置为0.15V/A 并将 VILIM 设置为 AVDD/2-0.4V 以设置8A 最大值?

    [报价 userid="452962" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205362/drv8316c-current-limit ]此外、如果不需要使用 SOX 引脚、该如何处理它们? 我可以让他们保持打开状态吗?

    请参阅部分  6.以下常见问题解答中未使用的 CSA: [常见问题解答]调试 BLDC 电机驱动器常见问题的快速指南

    此致!

    ~Alicia