请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316C 大家好、
您能让我确认一下电流限制功能吗?
在数据表中、VILIM 被限制在 AVDD/2 ~ AVDD/2-0.4V 范围内、如果我将其设置为高于 AVDD/2-0.4V、会发生什么情况?
我是否需要将增益设置为0.15V/A 并将 VILIM 设置为 AVDD/2-0.4V 以将最大值设置为8A?
另外、如果我不需要使用 SOX 引脚、应如何处理这些引脚? 我可以让他们保持打开状态吗?
此致!
Zeming