This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:如果多个故障按顺序发生、故障寄存器是否会仅显示第一个故障类型?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205519/drv8243-q1-if-multiple-faults-happened-in-sequence-will-fault-register-only-show-the-first-fault-type

器件型号:DRV8243-Q1

Morita-San、您好!  

此问题似乎未在上一条帖中得到解答、您会帮助分享您对此问题的评论吗? 客户希望了解多个故障是否按顺序发生、故障寄存器是否仅显示第一个故障类型?

序列如下:

OUT1接地、寄存器 FAULT_SUMMARY 和 STATUS1为0XE424、0XE408、报告 OCP_H1故障(预期)、并且 NFAULT 被设置。  

此时、如果客户更改为 其他故障类型、例如 OUT2短接至 VM 或 OUT1短接 OUT2、寄存器数据仍保留0XE424和0xE408。 寄存器似乎锁定到第一个故障类型、因此以下故障类型未在寄存器中显示、是预期行为吗?

谢谢你

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    器件处于哪种模式?  PH/EN、PWM 还是独立型?

    在 PH/EN 或 PWM 中、两个输出都变为高阻态。  这意味着在首次短路后输出处于高阻态状态时、不会报告其他输出上的短路。

    此致、

    Ryan