请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 Morita-San、您好!
此问题似乎未在上一条帖中得到解答、您会帮助分享您对此问题的评论吗? 客户希望了解多个故障是否按顺序发生、故障寄存器是否仅显示第一个故障类型?
序列如下:
OUT1接地、寄存器 FAULT_SUMMARY 和 STATUS1为0XE424、0XE408、报告 OCP_H1故障(预期)、并且 NFAULT 被设置。
此时、如果客户更改为 其他故障类型、例如 OUT2短接至 VM 或 OUT1短接 OUT2、寄存器数据仍保留0XE424和0xE408。 寄存器似乎锁定到第一个故障类型、因此以下故障类型未在寄存器中显示、是预期行为吗?
谢谢你
Scarlett