请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316A 大家好、我 对"MCT8316A"芯片有两个问题。
1. 是否可以使用通道"DACOUT/SOX"或任何其他输出来显示半桥的开关时间?
2. 在下图中可以看到 FGOUT 信号(绿色)和 SOX 电流感应输出之一(黄色)。 我还想知道如何结合 BLDC 电机的启动行为来解释四个不同部分中的 SOX 信号。
感谢您的支持。
此致
马可

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.