This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:SOX 信号和放大器;显示半桥的开关时间

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1202916/mct8316a-sox-signals-display-the-switching-times-of-the-half-bridges

器件型号:MCT8316A

大家好、我 对"MCT8316A"芯片有两个问题。

1. 是否可以使用通道"DACOUT/SOX"或任何其他输出来显示半桥的开关时间?

2. 在下图中可以看到 FGOUT 信号(绿色)和 SOX 电流感应输出之一(黄色)。 我还想知道如何结合 BLDC 电机的启动行为来解释四个不同部分中的 SOX 信号。

感谢您的支持。

此致

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!
    埃里克·C·