请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8426E 我们使用热敏打印机的这种电机驱动器。
如果有任何正确的使用请求,加电/断电顺序,我们想知道这个 IC
例如,当打印机盖打开时,我们是否需要关闭电源以防止出现任何问题/风险?
谢谢
此致
阿尔伯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。 目前、NSleep 是用于将系统置于 MCU 控制的睡眠模式。 我们的设计涉及禁用打印机的电源(+24V)、该电源也为 DRV8426E 的 VM 电源供电。 因此、当盖子打开时、VM 电源将被禁用、当盖子关闭时、将恢复 VM 电源。 我们想知道、打开和关闭 VM 电源是否需要遵循任何特定的顺序、以及此设计是否会对 DRV8426E 带来任何潜在风险。
好的
阿尔伯特