This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426E:它是否有任何上电/断电序列请求?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8426E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1202808/drv8426e-does-it-have-any-power-on-off-sequence-request

器件型号:DRV8426E

我们使用热敏打印机的这种电机驱动器。

如果有任何正确的使用请求,加电/断电顺序,我们想知道这个 IC

例如,当打印机盖打开时,我们是否需要关闭电源以防止出现任何问题/风险?

谢谢
此致

阿尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我建议参阅数据表中介绍睡眠模式如何工作以及如何唤醒器件的第7.4节。  

    如果您希望将系统设计为在盖子打开时进入睡眠模式、则可以使用 nsleep 引脚来实现它。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 目前、NSleep 是用于将系统置于 MCU 控制的睡眠模式。 我们的设计涉及禁用打印机的电源(+24V)、该电源也为 DRV8426E 的 VM 电源供电。 因此、当盖子打开时、VM 电源将被禁用、当盖子关闭时、将恢复 VM 电源。 我们想知道、打开和关闭 VM 电源是否需要遵循任何特定的顺序、以及此设计是否会对 DRV8426E 带来任何潜在风险。

    好的  

    阿尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我的担心是、当 VM 断开连接时、电流会流回 VM。 如果此电压超过驱动器的绝对最大值、则可能会导致损坏。 因此、我会监控 VM 电压以确保不会发生绝对最大值超限。

    此致!

    Akshay