This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:DRV8323R MOSFET 出现故障

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198532/drv8323r-drv8323r-mosfet-failed

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件: DRV8323CSD88537ND

我在设计中使用 DRV8323R 硬件版本时、驱动器的运行时间超过一年、但突然有一个相位 MOSFET 被烧断。

从电源输入(230VAC),没有接地线,万用表中显示中性线与地线之间的80VAC。

它会导致驱动器故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    遗憾的是、DRV8323不适合与交流电压电源配合使用。 此外、230VAC 和80VAC 看起来都很高。 DRV8323的 VM 绝对最大额定值为65V (直流)、超过此范围可能会对器件造成永久损坏。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否否否、我仅为我的项目使用24VDC SMPS、因为 SMPS 输入接地未连接。 这就是它显示中性和接地之间为80V 的原因。

    您能浏览一下我的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初没有反电动势抑制,在制动电动机时 MOSFET 出现故障,之后我更新了反电动势抑制器,并且在持续运行1年后 MOSFET 出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     最高有效位 IM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    纵观您的原理图、没有发现任何内容显示错误。  

    为了帮助调试 其中一个 MOSFET 被烧坏的原因、我建议通读以下常见问题解答、特别是有关 MOSFET 击穿又称为跨导和 过热的部分

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    [quote userid="485884" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1198532/drv8323r-drv8323r-mosfet-failed 通过电源输入(230VAC),没有接地线,万用表中显示中性与接地之间为80VAC。

    尽管230VAC 系统与电机驱动器无关、但我想知道为什么中性点未正确接地? 在电力公司的供电端、中性点被埋在地下深处、为什么在你们这边、它具有80V 的接地电位? 您是否将中性线和地线连接到了 SMPS? 为了安全起见、至少应将接地端连接到 SMPS 机箱、并防止触电。  

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,电气接线中的错误,接地没有连接。所以我分析了问题的根本原因。 我使用1x PWM 模式。 电机外部金属主体也接地、因此转子绕80VAC 定子金属主体旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    在我的项目中、在过去的一年中、大约10个 BLDC 电机每天运行大约10小时、但现在只有一个 PCB 出现故障、这就是我想知道如何找出故障的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机外部金属主体也接地,因此转子围绕80VAC 定子金属主体旋转。

    您好、在以80VAC 电压测量电机定子体时、您使用什么作为参考?

    我是否可以假设 SMPS 24Vdc 输出与230VAC 输入隔离、并使用变压器? 即使使用隔离式变压器绕组、将电机体接地至接地 GND 也是一项安全要求、因为这也会通过不断变化的磁场对定子上的感应电流/电压进行放电、从而在定子上产生电流/电压。  

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    对于发生故障/烧毁的 MOSFET、您能否检查漏源之间是否短路?

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在以80VAC 电压测量电机定子体时、您使用什么作为参考?

    我测量的 电机体和接地之间的交流电压为230VAC 输入、万用表显示的是80VAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器 PCB 去年在一台机器内部运行一年、MOSFET 烧坏后、我知道有故障、但 drv8323R IC 没有故障、MOSFET 只有一个相位出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我测量的电 动机体和接地之间的交流电压为230VAC 输入,万用表显示80VAC。

    这意味着在接触电机时、人们将会受到电击、同时身体会靠在建筑物的金属框架上。

    电机安装在机器底盘上、如果底盘是金属、则底盘应接地至230VAC 系统的地线。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我建议更换 损坏的 MOSFET、看看这是否可以解决问题。 此外、更换 MOSFET 后、请检查 PCB 是否存在可能发生过热的情况。

    此致!

    ~Alicia