This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:SPI 接口

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197969/boostxl-drv8305evm-spi-interface

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM

我打算使用 LAUNCHX;-F28069L 和 BOOSTX-DRV8305EVM 控制 三相无刷直流电机。 我计划使用具有 SPI 引脚的编码器、我应该将编码器连接在哪里?

我的问题是、我应该将编码器 SPI 引脚连接到电机驱动器或微控制器吗?  

如果它必须连接到 MCU、工作原理是什么? 因为驱动程序将放置在 微控制器的顶部。

编码器 SPI 引脚是 SCN-CLK-MOSI-MISO。

提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您的提问。 编码器的连接点取决于您正在使用的代码以及 LaunchXL-F28069L 的编码器输入使用的 GPIO。 确定所用代码中的该信息将帮助您确定如何连接编码器输入。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请单击"已解决" 、告知我们您的问题是否已得到解决。 暂时关闭主题帖。

    此致!

    ~Alicia