请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 您好、
器件型号为 DRV8243SQRXYRQ1。
通过从 MCU (S32K142)向 DRV8243-Q1发送0x0C 0x01、它会正确发回0xC0 0x01。 但是、如果 使用另一个 MCU S32K144发送0x0C 0x01、则会发回0xE1 0x01、这表示发生了 SPI_ERR。 可能的原因是什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
器件型号为 DRV8243SQRXYRQ1。
通过从 MCU (S32K142)向 DRV8243-Q1发送0x0C 0x01、它会正确发回0xC0 0x01。 但是、如果 使用另一个 MCU S32K144发送0x0C 0x01、则会发回0xE1 0x01、这表示发生了 SPI_ERR。 可能的原因是什么?
谢谢。