This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:SPI_ERR 原因

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1202719/drv8243-q1-spi_err-reason

器件型号:DRV8243-Q1

您好、

器件型号为 DRV8243SQRXYRQ1。

通过从 MCU (S32K142)向 DRV8243-Q1发送0x0C 0x01、它会正确发回0xC0 0x01。 但是、如果 使用另一个 MCU S32K144发送0x0C 0x01、则会发回0xE1 0x01、这表示发生了 SPI_ERR。  可能的原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的此部分。  如果事务的时钟周期数不适当、则会发生帧错误(SPI_ERR)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 我以前检查过 SDI、SDO 和 SCLK 信号、它们似乎没有显示错误数量的时钟。 但通过重新初始化 MCU SPI、它会正常工作。 也许 MCU 方面有问题。 非常感谢。

    此致。