1个通道的栅极信号下降的原因是什么? 其他3个通道正常。
触发是故障信号

线程数年前描述了相同的问题、但未发布有关原因或解决方案的文章:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在几个 PCBA 上观察到了这一错误、只是在一段时间后才发生、有趣的是 它仅影响 A2HS 信号 内容。 电源电压为48V、使用的 MOSFET 为 Infineon BSC070N10NS3G (请参阅以下数据表摘录)。
我们已进行了进一步的测量。 见解:
-图1:如果 B1HS 信号在启用后是活动的,那么没有错误。


-图2 :如果在启用后 A1HS 首先处于活动状态,我们可以看到 A2HS 在第一个脉冲期间减弱,但随后恢复。 无错误:


-图3: 如果启用后 A2HS 有效、则表示存在错误。




你好、Pablo
每个装置都不会发生此错误! 评估板上也未发生此错误。 这似乎是一个只能在运行一段时间后才会发生的错误。
遗憾的是、我无法轻松地从寄存器中读取错误类型。 DRV8711按照以下设置运行:
DRV8711_CTRL E19
DRV8711_Torque 1B9
DRV8711_OFF 028
DRV8711_BLANK 032
DRV8711_DECAY 202
DRV8711_STALL 83C
DRV8711_DRIVE 0F0
DRV8711_STATUS 000
无论如何、我都无法解释 A2HS 信号的行为、无论寄存器设置如何。 A2HS 信号的行为根据提供 ENBALE 信号的位置(角度)而有所不同(请参阅图片)。
此致
Rene