This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:前置驱动器故障、栅极信号不稳定、它会随时间下降

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193436/drv8711-predriver-fault-gate--signal-not-stable-it-drops-with-time

器件型号:DRV8711

1个通道的栅极信号下降的原因是什么? 其他3个通道正常。

触发是故障信号

线程数年前描述了相同的问题、但未发布有关原因或解决方案的文章:

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/961619/drv8711-overcurrent-protection-ocp-and-long-vds-rise-time/3614484?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8711%25252520OCP#3614484

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题已移至私人电子邮件对话。 我是在你发布的主题中提供帮助的 TI 员工。

    得出的主要结论是、A2SH 和 AOUT2信号下降是 MOSFET 未正确增强的结果、其 Rdson 增加导致电压骤降和 OCP 故障。

    您是否发现多个 IC 和电路板存在此问题?  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将更改 MOSFET、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是需要尝试的一件事。 每个器件中是否都出现过此问题?

    上一主题中的客户能够通过更换 MOSFET 来修复一些虚假的 OCP 故障。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新? 我将关闭此主题、但如果您需要进一步的帮助、可以回复或提出新问题。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在几个 PCBA 上观察到了这一错误、只是在一段时间后才发生、有趣的是 它仅影响 A2HS 信号 内容。 电源电压为48V、使用的 MOSFET 为 Infineon BSC070N10NS3G (请参阅以下数据表摘录)。

    我们已进行了进一步的测量。 见解:
    -图1:如果 B1HS 信号在启用后是活动的,那么没有错误。


    -图2 :如果在启用后 A1HS 首先处于活动状态,我们可以看到 A2HS 在第一个脉冲期间减弱,但随后恢复。 无错误:


    -图3如果启用后 A2HS 有效、则表示存在错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。

    请允许我用一天的时间来看一看这些信息。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试在实验中使用我们的评估板之一来复制此内容。 您能与我共享寄存器值吗? 您是否还可以共享状态寄存器以查看触发了什么故障。 由于 A2SH 上的电压下降、这看起来像是 OCP、但我需要确认。

    同时、我建议尝试以下方法:

    将 TDRIVE 增加到2us。 在我之前的测试中、增加 TDRIVE 有助于防止 OCP 故障。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pablo

    每个装置都不会发生此错误! 评估板上也未发生此错误。 这似乎是一个只能在运行一段时间后才会发生的错误。
    遗憾的是、我无法轻松地从寄存器中读取错误类型。 DRV8711按照以下设置运行:

    DRV8711_CTRL E19
    DRV8711_Torque 1B9
    DRV8711_OFF 028
    DRV8711_BLANK 032
    DRV8711_DECAY 202
    DRV8711_STALL 83C
    DRV8711_DRIVE 0F0
    DRV8711_STATUS 000

    无论如何、我都无法解释 A2HS 信号的行为、无论寄存器设置如何。 A2HS 信号的行为根据提供 ENBALE 信号的位置(角度)而有所不同(请参阅图片)。

    此致

    Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的额外信息。 我将看一下寄存器设置。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特