亲爱的友好的帮助者:
我使用具有1m Ω 分流器的 DRV8353RH
我不知道问题来自哪里、但当 nFAULT 出现后不久电流超过25A 时。
设置:
增益= 40 (也将其替换为20以进行测试)
VDS =禁用(VDS 值为0.1V、但现在已禁用。)
IDRIVE = 0、7A/1、4A
我使用的是3 PWM 模式。
我现在猜是由于分流电阻非常低、因此分流电阻器上的信号较差。 可以吗?
谢谢、此致
Micha.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的友好的帮助者:
我使用具有1m Ω 分流器的 DRV8353RH
我不知道问题来自哪里、但当 nFAULT 出现后不久电流超过25A 时。
设置:
增益= 40 (也将其替换为20以进行测试)
VDS =禁用(VDS 值为0.1V、但现在已禁用。)
IDRIVE = 0、7A/1、4A
我使用的是3 PWM 模式。
我现在猜是由于分流电阻非常低、因此分流电阻器上的信号较差。 可以吗?
谢谢、此致
Micha.
我对 GND 线路上的电感的看法是不正确的。 测量过程中未检测到压降。
我的设置:
一个36V 的电源
它具有通过 uController 设置的3 PWM。 我可以借此设置任何 PWM 比率。
25kHz 的 PWM 频率
使用1m Ω 分流器测量电流
BLDC 定子
分流器上的压降观察如下:
蓝线:相位电流测量,1V /ndiv --> 4A
绿线:分流器上的电压峰值为4V ,
让我混淆的是使用1m Ω 电阻器时4V 时的峰值、这会提供4 kA 的电流。 我的错误在哪里?
我通过将全部三相设置为50%引发电子装置性能下降、然后从那里、U 相和 Vne48%、W 相缓慢上升。 达到56%时、栅极驱动器进入 nFAULT 状态。 电流大约为8A。
实际状态:
MOSFET 的工作原理
栅极驱动器获取 PWM 且使能处于活动状态、但输出端没有 PWM 切换。 低侧 FET 处于低电平-抑制。 高侧 FET 使栅极具有高导电性。
NFAULT LED 亮起
低于21、8V 时、nFAULT Led 会关断、但栅极驱动器仍无法正常工作。
DRV8353RH 已死机。
现在、我必须更换损坏的 DRv8353RH。
有什么建议吗?
您好、Micha
您能否检查 MOSFET 的漏源之间是否短路?
以下常见问题解答是有关调试硬件 变体中故障的一个重要资源:调试硬件变体器件故障
此外、以下有关调试常见问题的常见问题解答可能也很有用: 调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南
此致!
~Alicia