请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 您好!
我使用 DRV8323RS 和 CSD8895 FET 驱动一个48V BLDC 电机。
我在相线上观察到电流不平衡。 我看到 B 相(紫色)的电流为~ 8A、而 A 相(黄色)和 C 相(蓝色)的电流仅为4A。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 DRV8323RS 和 CSD8895 FET 驱动一个48V BLDC 电机。
我在相线上观察到电流不平衡。 我看到 B 相(紫色)的电流为~ 8A、而 A 相(黄色)和 C 相(蓝色)的电流仅为4A。