This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:VDD 最小值

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1201806/drv2667-vdd-min

器件型号:DRV2667
主题中讨论的其他器件: DRV2665

尊敬的技术支持团队:

根据修订版本 E、•将 VDD 最小值技术规格从3.0改为3.3。

如果在3V 到3.3V 范围内使用它、它会对运行产生什么影响?

在建议范围内、VDD 的电源电压为3.3V。

但它没有噪声容限。

此致、

TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我们将最低电压更改为3.3V、因为低于3.3V 存在器件停止工作/关断的重大风险。 风险通常是器件间的、因此我们只能保证 VDD 在最低3.3V 的电压下能正常工作。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    VDD 的建议电压是多少?

    数据表技术规格的定义是 VDD=3.6V。 另一方面、I2C 等通用接口对于 FPGA 和 CPU 等而言是 VDD=3.3V

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于 DRV2667是一种升压转换器、它会反复开关、直到检测到过流、然后将电压升至设定值、所以我认为这与 Vin 无关。 是这样吗?

    另外、由于升压转换器的工作电压由电荷泵产生、因此如果电压过低、是否可能升压转换器不会上升到预期电压?

    升压、电荷泵或数字引擎的哪个部分受到影响?


    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    由于 DRV2667是一种类型的升压转换器,它会反复开启和关闭,直到检测到过流,然后将电压升至设定值,因此我认为它与 Vin 无关。 是否正确?

    我认为我不理解这个问题。 您能否重新表述或阐述一下?

    VDD 的建议电压是多少?

    数据表技术规格的定义是 VDD=3.6V。 另一方面、I2C 等通用接口对于 FPGA 和 CPU 等而言是 VDD=3.3V

    [/报价]

    VDD 未列出典型值、因此建议仅为3.3V<VDD<5.5V。 VDD = 3.6V 是一个很好的使用案例、因为它与电气特性表相匹配。 我知道严格的3.3V 最低电压会使事情变得更加困难。

    另外、由于升压转换器的工作电压由电荷泵产生、因此如果电压过低、是否可能升压转换器不会上升到预期电压?

    升压、电荷泵或数字引擎的哪个部分受到影响?

    [/报价]

    这是合理的、但我从我们团队内部了解到的情况是、不清楚哪个器件导致器件发生故障、但故障会叠加在整个器件中导致其关闭。 但它通过了我们所有的测试、至少具有3.3V 的 VDD。 遗憾的是、您无法将问题真正隔离到升压、电荷泵或数字引擎来解决。  

    对于给您带来的不便、我深表歉意、我知道3.3V 左右的裕度会让事情变得容易得多。

    Jeff McPherson   

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeff McPherson:

    感谢您的答复。

    >您可以重新表述或阐述一下吗?

    ⇒VDD 电源电压和 VIN 之间是否存在关系(限制)?

      我使用类似的 DRV2665检查了仿真波形、并从升压转换器的角度思考问题。

      如果工作原理与升压转换器的工作原理不同、我可能会误解。

    DRV2665的参考设计

    www.ti.com/.../slom318

    >对于给您带来的不便我深表歉意,我知道3.3V 左右的裕度会使事情变得容易得多。

    "⇒,我明白了。

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我了解。 VDD 和 VIN 之间没有直接关系或限制。  

    此致、

    Jeff McPherson